我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LUCA*这类控制单元的相不平衡保护是如何动作的?
问题描述:
LUCA*这类控制单元的相不平衡保护是如何动作

所属产品线:
TeSys U 电动机起动器

解决方法:

LUCA*这类控制单元的相不平衡保护是遵从IEC 60947-6-2 表4的动作条件。

1,当三相其中两相电流为In=设定电流Ir,另一相电流In小于0.9*设定电流Ir时,两个小时之内不应该脱扣。

2,当三相其中两相电流为In=1.15*设定电流Ir,另一相电流In为零时,两个小时之内应该脱扣。