我们今天能为您提供什么帮助?

RXG接口继电器线圈工作电压范围?

问题描述:
RXG接口继电器线圈工作电压范围?

所属产品线:
Harmony 电磁式继电器

解决方法:

RXG接口继电器线圈工作电压范围会受温度影响,不同电压等级的继电器线圈可能工作电压曲线不同,可以在官网产品信息性能曲线部分查看,例如:RXG22BD的受温度影响的工作电压曲线如下:

当温度小于25℃时,电压波动范围为0.75-1.1Uc;当温度达到70摄氏度时电压波动范围为0.8-1.1Uc。