我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
RMPT系列PT100变送器如何设置输出方式?
问题描述:
RMPT系列PT100变送器如何设置输出方式

所属产品线:
Harmony 模拟量变送器

解决方法:

RMPT系列PT100变送器可以将PT100的信号转化为模拟量输出。

其中RMPT*0BD的正面有一个拨码来设置输出方式。有四个档位,NOT USED,0..10V,0..20mA,4..20mA。输出端直接接变送器的Vo和OPG。

其中RMPT*3BD是通过接线来区分的。当使用0..10V时接Vo及OPG端子;当使用4..20mA时接Io及OPG端子;此两种输出方式只能使用一种,不能同时使用。