我们今天能为您提供什么帮助?

星三角时间继电器RE22R1QCMU如何使用?

问题描述:
星三角时间继电器RE22R1QCMU如何使用?

所属产品线:
Harmony 时间继电器

解决方法:

RE22R1QCMU是星三角专用时间继电器,它的功能是QC,有1C/O继电器输出。

这个产品使用的时候,需要按照下图接线,图中阴影部分就是RE22R1QCMU的线圈与触点(常闭触点15/16)。

启动步骤如下:

1.启动星型回路

点击S2启动按钮,KM2接触器与星型接触器KM1吸合并自锁,如下:

2.星型接触器断开

RE22R1QCMU延时时间到达后,继电器动作,NC触点15/16断开,造成星型接触器KM1自锁回路断开,KM1线圈被断电,同时也导致RE22R1QCMU线圈供电回路断电。

同时因为RE22R1QCMU的输出会保持50ms,这个时间可以保证在角型接触器闭合前,星型接触器肯定断开。

3.角型接触器闭合,星三角启动完成

经过50ms输出后,RE22R1QCMU继电器输出复位,NC触点15/16恢复为闭合状态,星型接触器KM3闭合,启动完成。