我们今天能为您提供什么帮助?

如何为XPSMC控制器配置编程电缆?

问题描述:
XPSMC控制器的编程电缆有多种组合,如何选型?

所属产品线:
XPSMC 安全控制器

解决方法:

XPSMC控制器的编程电缆有两种组合方式:

串口:TSXPCX1031 + XPSMCCPC

USB:TSXCUSB485 + 490NTW00002/490NTW00005/490NTW00012(EIA/TIA 568标准)

或TSXCUSB485 + 490NTW00002U/490NTW00005U/490NTW00012U(UL,CSA 22.1认证)