我们今天能为您提供什么帮助?

MT固定式空气断路器,如何实现垂直固定安装?

问题描述:
MT固定式空气断路器,如何实现垂直固定安装?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

MT的N1型断路器,可直接垂直固定安装在背板或机架上。MT08-32的N2/H/L型固定式断路器,垂直固定安装需加装MT的挂墙安装支架(47829  2件, 三极四极支架相同)。MT40/40b/50/63不支持垂直固定安装。