我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MTZ Micrologic X空气断路器电压保护关联哪端电压?
问题描述:
MTZ Micrologic X空气断路器电压保护关联哪端电压?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

MicrologicX对于设置为脱扣模式的欠压保护,必须对电源侧执行电压测量,以便允许断路器合闸。标准情况下,Micrologic X 电压输入直接连接到断路器底侧的内部采集电压(PTI)。因此:
如果断路器为底部进线时,则内部采集电压 (PTI) 适用于欠压保护和断路器合闸。
如果断路器为顶部进线时,则需要使用外部电压输入。必须使用外部电压抽头 (PTE) 选项来测量电源侧的电压或使用断路器分闸时(欠压保护)强行关闭选项。