问题描述:
在ULP系统中DC24V电源连接规则是怎样的?所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器; Masterpact MTZ空气断路器解决方法:
为了减少电磁干扰,DC 24V电源连接应遵循以下规则 :
①DC 24V电源的输入和输出电线必须以物理方式尽可能远的离开;
②DC 24V电源的输出线必须绞合在一起;
③DC 24V电源的输出线、通讯电缆或受电涌保护设备(SPD)保护的线路必须与电源电缆垂直交叉;
④DC 24V电源电缆必须切割到相应的长度,且与接地机柜的金属框相对应。切勿使多余的电缆形成回路;
⑤务必将DC 24V电源电缆平方在电器柜的接地金属框上,已避免形成接地回路;
⑥如要布设敏感性电缆,应沿着机柜内部的拐角布设,同时要兼顾电缆弯曲半径。
是否有帮助?