我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MTZ空气断路器Micrologic X型控制单元 Ready灯熄灭,工作LED灯亮故障原因有哪些?
问题描述:
MTZ空气断路器Micrologic X型控制单元 Ready灯熄灭,工作LED灯亮故障原因有哪些?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

控制单元脱扣原因有:

  1. 内部故障脱扣:断路器在控制单元微处理器发生故障后脱扣,建议更换脱扣单元
  2. CU自测试重大故障:控制单元自测试检测到控制单元存在重大操作故障,建议更换控制单元
  3. 内部电流互感器断开:控制单元检测到断路器内部互感器断开连接,建议更换断路器
  4. ENCT断开:控制单元检测到断路器外部中性线互感器断开连接,建议重新连接外部中性线电流互感器