我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MTZ2、MTZ3抽屉式空气断路器在配了EIFE通讯模块后,连接合闸组合触点EF可配的最大数量是多少?
问题描述:
MTZ2、MTZ3抽屉式空气断路器在配了EIFE通讯模块后,连接合闸组合触点EF可配的最大数量是多少?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

由于EIFE模块会占用2个OF位置,接线端子整体左移,当客户选择增加一组4OF时,EF触点最多可配2个;当客户选择增加两组4OF时,EF触点最多可配6个。