我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MTZ空气断路器分闸位置锁(VSPO)一锁和两锁方案是否包含托架?
问题描述:
MTZ空气断路器分闸位置锁(VSPO)一锁和两锁方案是否包含托架?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

MTZ断路器VSPO两锁和一锁方案,均是包含一个托架,具体的配置如下:

1、MTZ1断路器(VSPO)一锁一钥匙包含一个托架、一个锁芯、一把钥匙;(VSPO)两锁一钥匙包含一个托架、两个锁芯、一把钥匙(具体见下图一)。

2、MTZ2/3断路器(VSPO)一锁一钥匙包含一个托架、一个锁芯、一把钥匙;(VSPO)两锁一钥匙包含一个托架、两个锁芯、一把钥匙;(VSPO)两锁两钥匙包含一个托架、两个锁芯、两把钥匙(具体见下图二)。

图一

图二