问题描述:
MTZ抽屉式空气断路器位置信号驱动器是否标配?LV848560SP是什么驱动器?所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器解决方法:
MTZ出货时有预装位置信号驱动器,如下图绿色部分所示。


LV848560SP 是用于MTZ2/3的单独购买附件。包含以下零件,可用于替换上图MTZ2/3的A、B、C处的位置驱动器,用以实现该处允许驱动的其他位置信号。

是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
MTZ出货时有预装位置信号驱动器,如下图绿色部分所示。


LV848560SP 是用于MTZ2/3的单独购买附件。包含以下零件,可用于替换上图MTZ2/3的A、B、C处的位置驱动器,用以实现该处允许驱动的其他位置信号。

是否有帮助?