我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MTZ空气断路器带EIFE和不带EIFE时,CE、CT、CD触点最大可装多少个?
问题描述:
MTZ空气断路器带EIFE和不带EIFE时,CE、CT、CD触点最大可装多少个?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

CE,CT,CD触点能配的数量如下表所示:

序号 断路器型号 带EIFE 不带EIFE 备注
1 MTZ1 标配执行器中可配置2CE 标配执行器中最大可配置3CE+2CD+1CT
2 MTZ2/MTZ3

标配执行器中最大可配置:3CE+3CD

也可提供可选配置:

①3CE+3CT

②3CD+3CT

③6CE

标配执行器中最大可配置:3CE+3CT+3CD,

也可提供可选配置:

①6CE+3CT

②3CD+6CE

③6CD+3CE

④9CE

替换成可选配置时需选配LV848560SP套件