我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MTZ2/MTZ3的CE、CT、CD等位置触点的动作机制是怎样的?
问题描述:
MTZ2/MTZ3的CE、CT、CD等位置触点的动作机制是怎样的?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

如下图所示,断路器摇出一次触头接近分离状态B时,CE的触点位置翻转,当断路器持续摇出使d接近25.4mm时(即C位置),CT的触点位置翻转,当断路器辅助回路分离处于状态D时,CT的触点位置再次翻转,当断路器持续摇出使e大于12.7mm时,CD的触点位置翻转,持续到设备完全处于退出位置(即E位置)。