我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MTZ断路器是否标配F1-和F2+接线端子?
问题描述:
MTZ断路器是否标配F1-和F2+接线端子?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

1、配置MicrologicX控制单元的MTZ1抽屉式和固定式断路器未配置通讯功能时,COM端子位置标配6线的接线端子如果断路器配置通讯功能,COM端子位置标配ULP接口,其ULP接口具有24VDC电源接线端子用于给控制单元供电;配置MicrologicB控制单元的MTZ1抽屉式和固定式断路器无需考虑外部电源供电。

2、配置MicrologicX控制单元的MTZ2抽屉式断路器COM端子位置标配ULP接口,其ULP接口具有24VDC电源接线端子用于给控制单元供电;配置MicrologicX控制单元的MTZ2固定式断路器选配通讯功能单独购买6线接线端子后,才会有24VDC电源接线端子用于给控制单元供电;配置MicrologicB控制单元的MTZ2抽屉式和固定式断路器无需考虑外部电源供电。

3、配置MicrologicX控制单元的MTZ3抽屉式断路器COM端子位置标配ULP接口,其ULP接口具有24VDC电源接线端子用于给控制单元供电;配置MicrologicX控制单元的MTZ3固定式断路器选配通讯功能或单独购买6线接线端子后,才会有24VDC电源接线端子用于给控制单元供电。