我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LXM23A/D伺服如何开启输出缺相保护功能?
问题描述:
LXM23A/D伺服如何开启输出缺相保护功能?

所属产品线:
Lexium 23

解决方法:

LXM23A/D系列伺服驱动器的默认参数中,输出端U/V/W缺相保护功能处于关闭状态。可修改参数P2-65 的bit9为1, 开启输出端U/V/W缺相监测保护功能。