我们今天能为您提供什么帮助?

BSH0551P电机铭牌最大速度为9000,在lXM32A伺服给定超过8000的速度就报警?

问题描述:
lXM32A伺服给定超过8000的速度就报警

所属产品线:
Lexium 32

解决方法:

电机铭牌上标注的额定转速为电压等级在480VAC的时候的技术参数,伺服电机在不同电压等级上输出参数会有很大的差距,使用之前应该要先阅读伺服电机的手册,不能以电机铭牌为主。如该客户的问题,他使用的是220VAC的交流电,电机在该电压等级下的额定转速为8000,在超过8000的额定转速后,电机扭矩下降,速度响应不够出现了A320故障。