我们今天能为您提供什么帮助?

LXM32S 显示“dirq”故障,手册中无法查到该信息

问题描述:
LXM32S 显示“dirq”故障

所属产品线:
Lexium 32

解决方法:

在LXM32M/LXM32S驱动器的通电阶段,发现一个对特定供应商闪存设备的访问数据出错问题。如果部件温度较高(与较高的环境温度有关),则可能会从该闪存设备中读取错误的数据。驱动器固件检测到错误数据,并导致错误“TIM3”、“iirq”或“dirq”。

对于LXM32S,可以通过固件更新解决该问题,将固件版本跟新到1.04.20 以上。