问题描述:
LXM23伺服电机刹车需要通过DO点输出控制吗?所属产品线:
Lexium 23 Plus解决方法:
需要,LXM23伺服电机刹车输出是通过伺服的CN1的DO点输出控制的,当接到DOX+和DOX-上时其DOx输出功能需要设置为108,再通过24VDC继电器控制刹车线圈,刹车线圈无极限且刹车电源为24VDC,接线如下图所示:

是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
需要,LXM23伺服电机刹车输出是通过伺服的CN1的DO点输出控制的,当接到DOX+和DOX-上时其DOx输出功能需要设置为108,再通过24VDC继电器控制刹车线圈,刹车线圈无极限且刹车电源为24VDC,接线如下图所示:

是否有帮助?