我们今天能为您提供什么帮助?

LXM26和LXM28目前是否可以支持多圈绝对值编码器?

问题描述:
LXM26和LXM28目前是否可以支持多圈绝对值编码器?

所属产品线:
Lexium 28运动控制; Lexium 26睿易系列伺服

解决方法:

目前LXM28有支持多圈绝对值编码器的伺服电机,电机型号的后4位为M**C的型号即为多圈绝对值编码器电机,其中M代表20BIT的单圈分辨率,最大圈数为4096圈。