我们今天能为您提供什么帮助?

LXM16模拟编码器输出信号是什么类型?

问题描述:
LXM16模拟编码器输出信号是什么类型

所属产品线:
Lexium 16系列伺服

解决方法:

输出的模拟编码器信号为3.3V电平等级的RS-422差分信号,输出信号类型为A/B正交,电机每旋转一圈会输出一个Index信号。可以通过参数P0-19设置模拟编码器输出信号的分辨率(这个参数定义了电机每转动一圈输出的脉冲数(经过A/B正交四倍频之后)),通过参数P0-20设置模拟编码器输出信号的方向。