FA404720
FA404720
我们今天能为您提供什么帮助?
LXM16散热方式?
问题描述:
LXM16散热方式
所属产品线:
Lexium 16系列伺服
解决方法:
0.1kW到0.4kW:自然冷却;0.75kW到1.5kW:风扇冷却。
首次发布日期:
2020/2/26
修订日期:
2020/2/27
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Lexium 16 系列伺服
探索更多
范围:
Lexium 16 系列伺服