我们今天能为您提供什么帮助?

LXM16控制环增益设置有哪几种方式?

问题描述:
LXM16控制环增益设置有哪几种方式

所属产品线:
Lexium 16系列伺服

解决方法:

制环增益通过一系列参数(位置环增益、速度环增益、前馈增益、各种滤波器、惯量比设定等)的组合共同设置,并影响伺服的性能。伺服的控制环增益设定也应考虑到各参数之间的配合与平衡。

伺服出厂时设置的默认控制环增益主要以稳定为主,用户可以根据实际机械的状况,使用如下的几种方式来设置控制环增益,进一步提升响应性。