我们今天能为您提供什么帮助?

TM7NCOM16B模块是否可以判断IO点的状态?

问题描述:
TM7NCOM16B模块判断IO点的状态

所属产品线:
Modicon TM7扩展模块

解决方法:

TM7NCOM16B模块可以判断输出点的状态,但是无法判断输入点的状态,具体步骤如下:

1、在SoMachine中配置好模块,双击TM7BDM16BE,在配置选项卡中将“输出状态”的值改为“开启”

2、双击TM7NCOM16B,在CANopen I/O映射中就可以看到会多出来一个StatusDigitalOutput00的通道,在此通道中可以读取输出点的状态。