我们今天能为您提供什么帮助?

M262总共最大可以支持多少个modbus tcp和Ethernet/IP从站设备?

问题描述:
M262以太网口1和以太网口2加起来最多支持的modbus tcp和Ethernet/IP从站设备的数量

所属产品线:
Modicon M262

解决方法:

如下图,是M262以太网口1和以太网口2加起来最多支持的modbus tcp和Ethernet/IP从站设备的数量。