我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M262 运动控制型PLC使用SERCOS III通讯最大同步轴的数量是多少?
问题描述:
M262 运动控制型PLC使用SERCOS III通讯最大同步轴的数量是多少?

所属产品线:
Modicon M262

解决方法:

M262 运动控制型的 PLC SERCOS III 最大同步轴数量和同步时间如下:
TM262M05MESS8T 和 TM262M15MESS8T 最大同步数量 4 个轴 1ms 同步;
TM262M25MESS8T 最大同步数量: 4 个轴 1ms 同步或 8 个轴 2ms 同步;
TM262M35MESS8T 最大同步数量: 8 个轴 1ms 同步或 16 个轴 2ms 同步,或 24 个轴 4ms 同步。