我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
TM241C*R的快速输出是源型的还是推挽型的?
问题描述:
TM241C*R的快速输出是源型的还是推挽型的?

所属产品线:
Modicon M241

解决方法:

目前在M241的选型手册(中文和英文版)上均写的源型,somachine的4.3帮助的硬件目录关于嵌入式输入的描述也是源型,但在somachine帮助的编程指南里面写的推挽输出,根据测试,确定M241继电器输出的PLC快速输出的类型是推挽,即既可以接源极,也可以接漏极。如下图所示: