我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如果需要M251作为Ethernet/IP主站,应该选择什么型号PLC?需要注意什么?
问题描述:
当需要M251作为Ethernet/IP主站时,该如何正确的选择PLC以及其本体上的以太网口?

所属产品线:
Modicon M251

解决方法:

如果需要M251作为Ethernet/IP主站,应该选择TM251MESE。它上面有两个以太网端口(3个RJ45接口):Ethernet1(双RJ45)和Ethernet2(单RJ45)中,且只有Ethernet2可以作为Ethernet/IP主站端口。