我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
TM251PLC平均无故障时间MTBF是多少?
问题描述:
TM251PLC平均无故障时间MTBF

所属产品线:
Modicon M251

解决方法:

TM251的平均无故障时间MTBF如下:

Environment temperature:40℃

PCB temperature:55℃

Reference:IEC62380-2004

Operation mode:Continuous

MTBF(years) MTBF(hours)
TM251 165 1443047