我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
TM251MESE是否支持同时使用EtherNet IP/Modbus TCP主机?
问题描述:
TM251MESE是否支持同时使用EtherNet IP/Modbus TCP主机

所属产品线:
Modicon M251

解决方法:

可以同时使用EtherNet IP/Modbus TCP主机的混合网络,但是总共只能使用16台设备。