我们今天能为您提供什么帮助?

如何配置M251和STBNIC2212的Ethernet/IP通讯?

问题描述:
如何配置M251和STBNIC2212的Ethernet/IP通讯

所属产品线:
Modicon M251

解决方法:

SoMachine软件不能直接配置M241和STBNIC2212的Ethernet/IP的通讯,需要导入STBNIC2212的eds文件。STBNIC2212.eds存储路径为C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\Advantys\Stb(不同的操作系统存储路径可能会有不同)。

具体配置方式可参考附件文档。



附件
M251 and STB2212 via EIP_202303231657.pdf