我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M262通过模块TMSCO1扩展的canopen接口,最大可以连接多少个canopen从站设备?
问题描述:
M262通过模块TMSCO1扩展的canopen接口,最大可以连接的canopen从站设备的数量

所属产品线:
Modicon M262

解决方法:

M262通过模块TMSCO1扩展的canopen接口最大可以支持63个从站设备