我们今天能为您提供什么帮助?

M241控制器的24VDC线路上是否有内部保险丝保护?

问题描述:
M241控制器的24VDC线路上是否有内部保险丝保护?

所属产品线:
Modicon M241

解决方法:
TM241xxxR中的24 VDC内部电源没有过载或短路保护。 它仅设计用于在湿度,温度和海拔高度的常规条件下提供本地输入。 可以保证的最大电源为400 mA,因此采用0.5 A T型外部保险丝进行保护。