问题描述:
TM4ES4模块如何使用及模块与控制器的兼容性。所属产品线:
Modicon M241解决方法:
TM4ES4 模块有两种应用:
- 扩展:添加以太网接口以扩展控制器的以太网端口数量。注意: 如果控制器上安装了不止 1 个 TM4ES4 模块,那么最靠近控制器的模块会被用作扩展模块。
- 独立:以太网交换机(仅从控制器获取其电源)。
下表显示了 TM4ES4 以太网模块与控制器的兼容性。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
是否有帮助?