我们今天能为您提供什么帮助?

SoMachine 4.X使用Read_Var/Write_Var如何读取/写入浮点数?

问题描述:
SoMachine 4.X使用Read_Var/Write_Var读取/写入浮点数的方法

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

需要在变量表里声明%MDX变量为浮点数,然后调用本地址%MWX*2和%MWX*2+1两个变量,读取到本地站/写入到远程站

Read_Var读取浮点数方法:

例如想读取远程站的值存储在%MD10里,定义%MD10为浮点类型,使用Read_Var读取的数值存储在%MW20和%MW21里,然后调用%MD10即可。

Write_Var写入浮点数方法:

例如想将本地站寄存%MD10里的值写入远程站,定义%MD10为浮点类型,使用Write_Var将本地站寄存器的%MW20和%MW21远程站里,对本地站%MD10赋值即可。