我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M218串口1使用modbus通讯能否设置波特率为115200?
问题描述:
M218串口1使用modbus通讯能否设置波特率为115200

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine); Modicon M218

解决方法:

M218串口1使用modbus通讯时,不论是做主站还是从站波特率最高只能设置为38400,超过该波特率编译时会报错(如下图所示)

当使用SoMachine Network协议时可以将波特率设置为115200