我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
TM2AMI4LT模块的4个通道能混接0-10V和PT100信号吗?
问题描述:
TM2AMI4LT模块的4个通道能混接0-10V和PT100信号吗?

所属产品线:
Modicon M218

解决方法:

TM2AMI4LT模块有4个模拟量输入通道,支持0-10V或者0-20mA或者PT100信号,需要注意的是,这些通道只能同时支持相同的输入信号类型,即要么接4路0-10V,要么接4路0-20mA,要么接4路PT100,不能混接,软件中也只能配置相同的输入信号类型。