我们今天能为您提供什么帮助?

SoMachine中如何通过变量来改变字符串中的部分字符?

问题描述:
SoMachine中通过变量来改变字符串中的部分字符

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

在SoMachine中有时候会用到字符串——STRING类型的变量,尤其是字符通讯时有时会需要改变一个字符串中的某几位字符来传输数据。那么这个时候不需要对整个字符串进行重新编写,只需要改变其中的几位的情况下该如何做呢?

我们可以使用REPALCE功能块,该功能块的主要用途就是用一个字符串替换掉长度更长的字符串中的一部分,组成新的字符串输出。位于Standard.Library库中。

管脚定义如下:

标识符 数据类型 含义
STR1 STRING 初始字符串
STR2 STRING

用于替换的字符串

L INT 替换掉的字符串的长度
P INT 从左计数开始替换的位置(包含此位置)
输出管脚 SRTING 输出合并后的字符串

示例如下:是将AAA中的SHU1替换成SHU2,可见CCC中输出的变量已经替换成功了。