我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
SoMachine SQL Gateway安装文件如何获得?
问题描述:
SoMachine SQL Gateway安装文件如何获得

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

在SoMachine软件安装时是不会默认安装SQL Gateway的,想要使用该功能必须单独安装插件,此插件可以在SoMachine的安装文件中找到,首先通过虚拟光驱加载SoMachine的安装文件(文件是.ISO格式的)。

这里以SoMachine 4.3的安装文件为例,找到下图中的路径,双击“SqlGateway.exe”即可安装。

安装完成后即可免费试用,如果需要永久使用需要购买授权码。