我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M241等CPU配扩展模块TM3TI8T接NTC热电阻传感器,断线数值配置-347,POU里为什么显示65189?
问题描述:
模拟量扩展模块TM3TI8T接NTC热电阻传感器,断线数值设备树配置的-347,POU里为什么显示65189?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine); Modicon TM3扩展模块

解决方法:

出现这种数据显示不一致的原因是模拟量通道地址%IWx的数据类型,直接在POU里使用通道地址%IWx,默认是WORD类型,范围是0-65535,是无法显示负数的。解决办法是:在POU或者GVL里定义一个INT型变量名称A,链接上%IWx的通道地址,在程序中直接使用变量名称A,此时该通道断线数值就显示-347了。