我们今天能为您提供什么帮助?

SoMachine软件在使用网页可视化如何调整可视化客户端的数量?

问题描述:
SoMachine软件中调整可视化客户端的数量

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

在SoMachine软件中网页可视化的最大客户端访问数量是可调的,默认值是100。

如果想要减少客户端的访问数量可以在,“工具树”中的“可视化管理器”中的“WebVisualization”中勾选“扩展设置”下面的“可见”,在“客户端设置”中修改大客户端访问数量,如下图所示: