我们今天能为您提供什么帮助?

SoMachine软件中库文件的扩展名"*.compiled-library"和"*.library "有什么区别?

问题描述:
SoMachine软件中库文件的扩展名"*.compiled-library"和"*.library "库的区别

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

在用户自定义库文件时,一般点击保存或者另存为的库文件默认的扩展名是*.library的,但也有在老版本SoMachine软件中执行菜单栏“文件” → “项目另存为编译库”的命令的库文件。

该可用编码格式保存库项目。将创建库的预编译上下文的编码映像。这意味着库模块的实现无法再被访问,也不再可见。

此命令可打开用于在文件系统中保存文件的标准对话框。文件类型自动设置为编译的库文件。默认情况下,已预设当前项目文件名。如果需要,可以修改该文件名。文件扩展名为 *.compiled-library。

*.compiled-library 文件的进一步处理方式与 *.library 文件相同。它们的安装和引用方式相同。因此,可以对库的源代码进行保护。同时,加载时间较短,且库文件较小。