我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
SoMachine软件中ADDM功能块的输入管脚Addr的通讯端口号该如何填写呢?
问题描述:
modbus RTU,modbus TCP及ASCII通讯调用ADDM地址转换功能块Addr管脚的端口号填写方式

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

ADDM 功能块可将显示为字符串的目标地址转换为 ADDRESS 结构。

其中Addr的端口编号参考下表进行填写:

如果安装一个串行 PCI 模块,则无论使用哪个物理 PCI 插槽,串行 PCI 模块链路都是 COM2(端口编号为02)。
如果安装两个串行 PCI 模块,则插在左侧 PCI 插槽上的串行 PCI 模块是 COM2(端口编号为02),插在右侧 PCI 插槽上的串行 PCI 模块是 COM3(端口编号为05)。