我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
SoMachine V4.3软件中使用功能块systimedate,systimeRtcConvertDateToUtc,SysTimeRtcSet设置PLC系统时钟RTC,程序能否仿真?
问题描述:
设置SoMachine V4.3软件中的PLC系统时钟RTC

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

SoMachine V4.3软件中不能通过软件仿真来设置PLC系统时钟RTC,必须将程序下载到PLC中,才能设置系统时钟RTC。