我们今天能为您提供什么帮助?

TM258如何通过IO端子来控制PLC运行和停止

问题描述:
TM258如何通过IO端子来控制PLC启动和停止

所属产品线:
Modicon M258

解决方法:

在实际使用时通常会用到通过I/O点来控制PLC运行或者停止的问题,M258 PLC也有此功能,在SoMachine软件的“设备树”中,双击“Expert”如下图所示:

在“I/O配置”中的“运行/停止输入”中可以选择本体上的一个DI点来设置为运行停止功能,设置好后,如下图所示,我们可以在IO摘要中发现该点已经被配置了。