我们今天能为您提供什么帮助?

SoMahine V4.3中TM258配置TM5NCO1,配置不出来是什么原因?

问题描述:
SoMahine V4.3中TM258配置TM5NCO1。

所属产品线:
Modicon M258

解决方法:

找到工具,打开DTM储存库,这里DTM版本都显示未导入,选中所有的DTM,再点击导入所选DTM,继续点击确定即可。此时可以看到DTM状态显示为已导入,参考图片。

导入成功之后,即可添加TM5NCO1。