问题描述:
TM241和TM251作为OPC UA服务器时可同时连接服务器的最大客户端数量所属产品线:
Modicon M241; Modicon M251解决方法:
TM241和TM251作为OPC UA服务器时可同时连接服务器的最大客户端数量可以在“OPC UA服务器配置”界面设置,默认的可同时连接服务器的客户端数量是2个。
该值最大可修改为4个,也就是说可同时连接服务器的最大客户端数量是4个。
是否有帮助?




我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
TM241和TM251作为OPC UA服务器时可同时连接服务器的最大客户端数量可以在“OPC UA服务器配置”界面设置,默认的可同时连接服务器的客户端数量是2个。
该值最大可修改为4个,也就是说可同时连接服务器的最大客户端数量是4个。
是否有帮助?