FA404795
FA404795
我们今天能为您提供什么帮助?
M241使用Modbus Tcp IO扫描的时候,能否监控每个从站的状态?
问题描述:
M241使用Modbus Tcp IO扫描的时候,监控每个从站的状态方法
所属产品线:
Modicon M241
解决方法:
可以监控,其监控位在如下图所示,每个位代表每个从站的状态
首次发布日期:
2020/2/27
修订日期:
2020/2/27
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Modicon M241
探索更多
范围:
Modicon M241