我们今天能为您提供什么帮助?

M241 PLC平均无故障时间MTBF是多少?

问题描述:
M241 PLC平均无故障时间MTBF

所属产品线:
Modicon M241

解决方法:

M241的平均无故障时间MTBF如下:

Environment temperature:40℃

PCB temperature:55℃

Reference:IEC62380-2004

Operation mode:Continuous

MTBF(years) MTBF(hours)
M241 128 1122941