我们今天能为您提供什么帮助?

M241工程生成代码为何报错 "Internal Error(ARM): Register not freed"?

问题描述:
M241工程编译不报错,但是下载或生成代码报错 "Internal Error(ARM): Register not freed"

所属产品线:
Modicon M241

解决方法:

这是因为在声明变量时同时勾选了“CONSTANT”和“RETAIN”,取消“RETAIN”重新生成代码即可。

CONSTANT变量已经具备掉电保持的功能,不用再勾选RETAIN。